欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属镀膜-3(防腐蚀法)

  • 2023.06.15 09:33:02
  • 米思米
  • 1686

(1)金属喷涂法

 这种称为金属喷涂的方法是使用燃气或电力让金属熔融,然后利用清洁空气的力量将其喷射到待处理的物体上形成镀膜。使用热喷枪可以相对容易地对金属进行涂层处理,因此这种处理工艺具有广泛的应用范围,大到濑户大桥等巨型构筑物,小到假牙等小物件,均可适用。

金属镀膜-3(防腐蚀法)


 此外,热喷涂金属不仅包括Zn、Al等低熔点金属,也包括不锈钢、Ni合金等高熔点金属。此外,实施陶瓷等高硬度材料的热喷涂可获得高硬度表面,并能够发挥出高耐磨性。

 然而,由于通过热喷涂获得的涂层是多孔性的,因此不适合直接用于耐腐蚀用途。有必要对其进行重熔或进行适当的密封处理。重熔是利用火焰等对已经成膜的热喷涂层表面进行加热,使其重新熔融并填充空隙。封孔处理的方法之一是进行涂装。在这种情况下,粗糙和多孔的表面能够让涂料渗透到小孔中,从而起到锚点的作用,增加涂膜的附着力。

 高耐腐蚀锌、铝、Zn-AL合金等材质的热喷涂可用于防止钢结构生锈和腐蚀。这些处理工艺被用作为封孔处理的底漆。关于热喷涂薄膜的厚度,工业上常用的厚度,Zn涂层为80/120/160/200µm,AL涂层为120/160/200/300µm,Zn-AL合金涂层为80/100/120µm。

 热喷涂工艺多采用线材火焰喷涂,但也有采用电弧喷涂的情况。

金属镀膜-3(防腐蚀法)


金属镀膜-3(防腐蚀法)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities